This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:脉冲模式驱动器

Guru**** 2547520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747728/lm3429-pulse-mode-driver

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: LM5022

您好!
我正在寻找一款升压转换  器、以在大约200us (f ~ 20Hz)的脉冲宽度下将24V (BAT)=> 80V 转换为过驱 LED 阵列(VF ~ 80V - If ~ 4.9A - Rd = 3.56 Ohm)。

我使用 LM3429运行了一些测试、在 nDIM (引脚7)处注入脉冲、但在200us 脉冲宽度下无法从驱动器获得良好的响应时间。 它在低至1-2ms 的脉冲宽度范围内工作得非常好、但对于200us 脉冲、它看起来很慢。


我想知道、对于过驱动 LED 阵列(VF ~ 80V -如果~ 4.9A - Rd = 3.56欧姆-脉宽~ 200us - f ~ 20Hz)、您会推荐什么?


#1 -使用 LM3429等 LED 驱动器的 nDIM (使用 PWM 输入以脉冲模式运行)

#2 -在大约0.6A 的电流下使用 LM5022等升压转换器、为大电容充电、然后使用开关将大电容电荷转储到大 LED 中。 这种方法可能需要最小负载、对吗?

#3 -如果我使用 LED 驱动器(即 LM3429) 并将 LED 驱动器保持在连续模式(始终运行 nDIM=Hi)、并使用 NMOS 低侧开关(100us、短脉冲控制 NMOS 栅极)控制大 LED 阵列(负载) 那么、使用升压转换器(即 LM5022)而不是 LED 驱动器(即 LM3429)是否会有所不同?

换言之、使用 LED 驱动器(即 LM3429)与升压驱动器(22)之间的区别是什么?

请告诉我您的想法。

此致、
-Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    我们可以询问此应用的用途是什么、以便我们了解一些折衷、从而更好地帮助您。 LM3429的额定最大电压仅为75V、因此通过高侧感应将其转换为80V 的 VLED 超出了器件的额定值。

    通常、如果您使用电压升压转换器来升压电压并使用 FET 等开关将其放电至 LED、则电流不是很好地控制。 LM3429等 LED 驱动器可以控制 PWM 的电流、但根据开关频率、输出电容器和电感器、200uS 宽度的要求可能过于狭窄。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我需要与摄像头传感器同步生成一个大爆发光(200us 脉冲宽度)、以拍摄高质量/高分辨率的图像。

    这个特定的巨型 LED 具有大约 vf=80V 的过驱电压、而对于200us 的窄脉冲、我认为我不需要控制电流、只会尝试控制 VF、然后 LED 消耗的电流将大约小于4.9A。

    但是、根据 LED 曲线、我相信80V 电压将使4.9A 电流流经 LED、并且我将在短脉冲周期内获得光脉冲突发。  

    您建议使用什么电压升压来为电容器充电、电压大约为80V? 我看到大多数 TI 升压转换器是电流模式而非电压模式。 您的建议?

    此致、

    -Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    有一些稳压器是电压模式控制的、也是电流模式控制。   这里的术语电流模式控制只是意味着有一个内部控制环路从电感器和滑动晶体管获取电流反馈。  但它们是感应电压稳压器。  您可以在 TI.com 上找到更多文章以了解更多信息。

    对于不需要以 PWM 方式很好地控制电流的应用、 最好使用升压电压稳压器为电容器充电、并使用 FET 开关将该能量转储到 LED 中。  它需要是具有外部 FET 开关的控制器、您可以在 TI.com 中搜索。

    www.ti.com/.../products.html

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Tuan!