This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:启动测试

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748624/ucc28740-startup-testing

器件型号:UCC28740

我目前正在尝试在启动时查看 UCC28740上来自 DRV 引脚的波形。 我使用电源将25V 直接施加到 VDD 引脚、使用另一个电源将4V 直接施加到 VS 引脚。 我正在使用示波器来测量 DRV 引脚上的波形。 使用此设置、我不会观察 DRV 引脚上的任何电压、开关电压或直流电压。 FB 和 CS 引脚分别通过50k Ω 和750m Ω(感应电阻器)接地。 HV 已保持打开。

根据数据表中用于测量电气特性的测试配置、我在 VDD 和 VS 处选择了这些电压。 我希望看到 fmax 处的启动开关波形、随后控制器尝试在 DRV 引脚处命令高输出、因为 CS 接地、并且没有电流馈送到 CS。

在给定我正在使用的测试配置的情况下、我是否正确地期望这些结果?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    为了使 UCC28740正常工作、需要 VS 引脚通过接地端看到开关电压、它不能在引脚上使用直流电压。 为了使器件正常工作、需要将 VS 引脚连接到辅助信号的电阻分压器。 无法对该器件进行开环测试。

    请查看数据表的第14页和第15页、其中介绍了器件如何确定采样和开关频率以及峰值电流。 VS 信号需要在 FET 关断后过零、并在变压器解压后过零、以使控制器正常工作。 如果您在此之后有任何问题、我们可以进行讨论。 此外、还有一份应用手册、其中讨论了如何在以下链接中对 PSR 反激式转换器进行故障排除、您可能会发现这些链接很有用。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    尽管 UCC28740不是 PSR 控制器、但它使用类似的控制律和保护方案;例如、通过变压器匝数比检测实现输入欠压和输出过压的辅助绕组感应。

    最后、您可能需要订购 UCC28740 EVM、以便评估性能波形。 您甚至可以修改 EVM 以支持您的个人设计要求。 以下链接将为您提供应用手册。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、

    Mike