This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:LM43603电路-电路板启动中的关键问题

Guru**** 2562800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748508/lm43603-lm43603-circuit---critical-issue-in-board-bringup

器件型号:LM43603

您好!

我正在努力调出我的其中一个板、其中 LM43603稳压器是初级电压稳压器。

我在使用 LM43603电路时遇到模糊且关键的问题、该电路的设计规格如下:

VIN = 24V

Vout = 5V

Iout = 3A

请查找随附的电路和布局详细信息、以供您参考和查看。  

为了测试电路、典型负载、即 MCU 和内核外设、应该大约为100mA 至400mA。

观察到以下问题:

1.稳压器最初在空载时通电。 空载期间、输出稳定且为5V。 然后、当负载被连接时、输出电压下降至大约1.8V。 我不会观察到 Vin 出现任何下降或 PSU 出现过流错误。

2.无论是否有负载、在第一次打开后的任何情况下、都不会立即发生连续的循环通电。 只有在某个时刻进行多次试验后、稳压器才会再次开启。 根据观察结果、当 VOUT 完全降至0V、然后在完成下电上电后、器件应导通。

3.当此类加电发生在负载上时、最初5V 电压应上升几毫秒、然后再次下降至1.8V。

4.根据电路、默认开关频率为500kHz。 但在 SW 节点上、频率似乎是不同的。

是否有人可以就 LM43603电路上述问题的原因以及如何解决该问题提出建议?

期待你在这方面立即给予支持。

谢谢你。

此致、

Sridevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前的帖子中有一个错误。 请忽略先前帖子的第2点观察结果、将第2点观察结果替换为以下内容。

    "二. 一旦输出电压开始下降、无论有无负载、在任何情况下、此后都不会立即发生连续功率循环。 只有在某个时刻进行多次试验后、稳压器才会再次开启。 根据观察结果、当 VOUT 完全降至0V、然后在完成下电上电后、器件应导通。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    问题已解决。
    根据设计、VCC 引脚上的电容值错误。 因此、根据数据表建议、它已更改为2.2uF、10V、现在稳压器在此后似乎可以正常工作。
    感谢您的支持。