This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:TLC5957的 LOD (LED 开路检测)功能

Guru**** 2624625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728840/tlc5957-lod-led-open-detection-function-for-tlc5957

器件型号:TLC5957

我使用 TLC5957组成了无源矩阵驱动系统。

我的面板具有无源矩阵式 LED 阵列。

其中一个 LED 阵列具有 LED 开路电池。 (尽管我使用了 TLC5957、但尚未移除白内障。)

据我所知、在驾驶过程中、TLC5957会自动检测 LED 开路电池。

TLC5957检测到电池开路后、TLC5957是否不会在输出引脚上提供输出电流?  

我的意思是、只要输出引脚在驱动期间满足开路电芯、输出电流就会自动为零。

我如何知道该 LOD 函数正在准确运行。  

内部寄存器是否有任何信号(符号)?  

那么、我应该查看内部寄存器的哪个部分?

还是 LOD 功能只是作为 显示面板出厂的初始模式运行?

如果这样、LOD 检测功能可能需要更多电路、例如 FPGA 芯片和存储器芯片等。对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kwak、

    我建议您查看我们的应用手册 SLVUAF0中有关第3.8章和第3.12章的内容。

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth、

    感谢你的答复。

    你的韩国特工也对你说了一句“栩栩如生”的话。

    实际上、我之前读过3.8和3.12、但我无法理解 LOD 完全检测的概念。

    我有3个问题..

    TLC5957的 LOD 检测概念是由比较器在每个帧时间内进行实时处理? 还是 TLC5957最初存储 LED 打开区域的位置、并永久记住该位置、直到电源关闭?

      LOD 正常运行的结果是什么? 输出电压接近 GND 电平? 不会生成输出 PWM 电流脉冲波形?

    2、LOD 概念 是否在5957 (静态驱动器)和5958 (多路复用驱动器)之间相同? (根据您的应用手册、我认为这是相同的)

    3.我猜是否需要外部电路块(存储器 IC 等)来检测概念? 不需要?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kwak、

    请查看我的以下答案:

    它是实时过程。
    2.是的。 它是相同的。
    3、IC 将自动检测。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth