This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3915:UCC3915热性能信息。

Guru**** 2373200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743162/ucc3915-ucc3915-thermal-info

器件型号:UCC3915

我需要了解 IC UCC3915、15V PROG PWR Manager 16-SOIC 的热参数

http://www.ti.com/product/UCC3915

我需要

θJA =热阻

TJ =结温

TA =环境温度

PD =功率耗散

和最大功率耗散

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    让我检查一下这些参数并返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    我们没有现成的信息。 客户应用中从散热角度来看是否存在任何问题? 您能不能分享一些有关需求的背景信息。 谢谢!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    有关此内容的任何更新... 以继续。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要了解 IC UCC3915、15V PROG PWR Manager 16-SOIC 的热参数

    www.ti.com/.../UCC3915

    我需要

    θJA =热阻

    TJ =结温

    TA =环境温度

    PD =功率耗散

    和最大功率耗散。 热计算需要此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    我们没有现成的信息。 向问题团队提出请求。 您能为以下信息提供帮助
    是用于新设计吗? 终端设备、系统规格、应用用例是什么?

    客户是否正在使用此器件并面临与热性能相关的任何问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    任何更新以进行下一步。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是医疗应用。

    终端设备无法在 开放论坛上共享。

    客户不能 在 AVL 中包含不含热数据的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    请通过电子邮件向我发送。 我们希望了解原因。 谢谢!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    如上所述、请建议将 TPS2421用作替代器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 更改了设计,新设计基于 TPS2590RSAR 而不是 UCC3915,因为没有热数据。