This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速电压变化

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00180, TPL0401A-10, TPS54040A, LM10011, LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732048/fast-voltage-change

主题中讨论的其他器件:TIDA-00180TPL0401A-10TPS54040ALM10011LM48580

尊敬的所有人:

我们的客户正在寻找一种方法来快速更改 DCDC 上的输出电压。
所需的变更时间不是决定、但可能是我们的订单。
负载将会压电。(?)
输入电压为24V、输出电压为5V 至22V。(3点+/- 1.5V)
例如:
设置10V->8.5V-10V-11.5V、设置11V->9.5V-11V-12.5V
你有什么想法吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    在运行时、有许多方法可以更改 DCDC 的 Vout。
    请参阅随附的应用手册、其中显示了如何使用数字电位计调整反馈网络。
    TIDA-00180设计中的 TIDU533用户指南。

    第8页显示了 由 TPL0401A-10 DPot 控制的 TPS54040A DCDC。
    第14页显示了使用 FET 控制的电阻分压器改变 Vout 的其他方法。
    第15页显示了由 MCU 驱动以改变 Vout 的 DAC LM10011。

    这些是满足您需求的常用方法。

    这些方法之一是否适合您?

    e2e.ti.com/.../Programmable-Output-Voltage-dPOT-TPS54040-tidu533.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。

    DPOT 的问题是"±20%电阻容差"。
    此外、我们(微秒)过渡的改变对这些建议来说是很困难的。
    这些建议的变更速度是多少?
    您是否认为输出需要放电?
    我认为、当输出不波动时、很难进行时序调整。
    如果您有解决此问题的方法、请告诉我。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、
    您必须定义波形、正弦、方形、三角形;上升下降时间;以及负载的性质(电阻、电容)。
    总体考虑因素是您需要生成的波形的质量。

    LM48580是一款典型的高压压电式驱动器
    www.ti.com/.../lm48580
    高效 H 类、高电压、触觉压电传动器/陶瓷扬声器驱动器
    额定电压为30Vp-p。

    高功率传感器用于超声波停车辅助传感器
    www.ti.com/.../ultrasonic_park_assist

    您是否有关于波形和负载的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的各种建议。
    但是、我们的客户需要1.5A 的输出电流。
    此外、我们的客户不知道实际负载、因为这只是为了制造电路。
    如果我可以获得更详细的信息、我将再次发布。

    谢谢、
    PAN-M