This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:菊花链 LP5569EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732712/boost-lp5569evm-daisy-chain-lp5569evm

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569

我们有一个使用4个 LP5569 IC 和12个 RGB LED 的应用。  我们希望对所有这些进行测试。  是否有任何方法将多个评估模块以菊花链形式连接在一起、以使它们作为一个单元工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack、

    我建议您使用全局地址40h 同时控制所有芯片。

    请参阅数据表中的8.5.1.4。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth