This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:运行逻辑

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732309/bq24133-operation-logic

器件型号:BQ24133

大家好、

我需要了解 BQ 24133的工作逻辑。 根据我从数据表中了解到的、系统的运行方式是这样的;

我们将三节锂离子电池连接到 VBAT、并将系统连接到我们的负载和其他计算组件。 当12V 适配器处于活动状态时、两个电池都会充电、系统负载已加电。 当12V 适配器未激活时、电池为系统供电。

我是对的。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    是的、您的理解是正确的。 有关详细信息、请参阅 BQ24133 d/s 第18页的9.3.10系统功率选择器。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我明白了。