This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出电压=12v、输出电流=4.5A

Guru**** 2541800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS40210, TPS43061, PMP9772, TPS61088, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730913/tps61089-vout-12v-iout-4-5a

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS40210TPS43061PMP9772TPS61088TLV61220

您好!

我正在使用 IC TPS61089设计升压电路。电路的参数如下所述:

1)输入参数=电池供电的额定电压为4.7V 7000mAH 1C 放电率。最小输入电压(最小值)=3.3V。

2)输出参数= Vout=12v 和 Iout=4.5A。

下面是我根据输出参数或存在任何更改而设计的原理图。

我尝试在 webench 工具中对电路进行仿真、但未获得结果。

因此、请根据输出参数提供解决方案...!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于 TPS61089、12V/4.5A 过高。 目前、非集成升压转换器可支持如此高的功率。 建议您使用升压控制器 TPS40210或 TPS43061。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的输入最小电压为3.3、最大电压为4.7 v....此 IC 需要最小电压为5V。还建议使用任何其他方法来实现此参数。

    此外、如果我将输入电压更改为12伏、请相应地向我推荐一些 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您的电路中是否有5V 电源。 您可以将电池连接到电感器、并将5V 电压连接到 IC 的 Vin 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生

    根据您的解释、我要附上 一些图纸、您想说的就是...!!!

    如果是、请提供详细说明。

    实际上、我的应用是完全由电池供电的、而且我还有大小限制。电路中的电源是纯电池...!!

    是否有任何其他 IC 或方法可以桥接我的升压器 IC 方法。

    正在等待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    问得非常好。 如果您的系统中只有电池、则需要添加一个小型升压转换器以将电池电压升压至5.5V、然后使用此5.5V 为 VDD 引脚供电。 例如 TI 设计 PMP9772。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问 solution...ca,请提供 TPS61088RHLR 的封装数据表,因为 TPS61088RHLR 的数据表没有其封装数据。

    正在等待您的回复!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您可以在第29页找到详细的封装数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生  

    我随附了 made...please 上的原理图、并建议您是否对原理图进行了更改...!!!

    电路输入参数为:

    电池供电的4.7V 和7000mAh、放电率为1C… !!!

    电路输出参数为:

    Vout=12V

    P=40至45W

    I=4A

    是否需要提供3.7V 12000mAh 才能获得40至45W 的输出功率。

    或者、我可以通过 3.7 v 7000 mAh 配置实现40至45W 的功率...!!

    还提供有关升压器 IC 最小输入值的详细信息、以便获得12V 35W 和4A 电流...!!!

    正在等待回复 !!!

    此外、我参考了有关封装的数据表、但仍然没有...!!!

    您能否提供数据...!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    微型升压转换器用于为 Vin 引脚 TPS43061供电、而不是为 TPS61088供电。 在您的应用中、电池电压足够高、足以为 TPS61088供电。 问题是输出功率对于 TPS61088来说太大(或 Vin 应高于4.5V)。 因此、您需要使用 TPS43061和微型升压转换器。

    我将在这几天内为您绘制一份原理图、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的宝贵输出。正在等待原理图。!!!!!!

    根据 PMP9772的 EVM、 TLV61220 IC 的输出电压根据数据表中指定的电气参数设置为5.5V。因此、TPS61088的输入电压将为5.5V (大于3.7V)。

    另外,请告诉我,如果我采取了错误的方法,或者在计算中遗漏了任何东西..... !!!

    我已通过 webench 生成了12V 输出和4A 电流的 TPS61088结果。

    请查找随附的结果文件...!e2e.ti.com/.../WBDesign25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果输入电压大于=5V、则原理图正常。

    对于 TPS61088、内部逻辑电路由较高的输入电压和输出电压供电。 因此、对于您的应用、在启动时、内部电路由 Vin 供电、在启动后、内部电路由12Vout 供电。

    但对于 PMP9772、输入电压和输出电压均为低电平。 因此、需要将其 Vin 引脚电压升至5.5V、以确保内部逻辑由足够高的电压供电、从而获得高效率。

    因此、您似乎对应用感到困惑。 请仔细阅读 PMP9772、然后您可以了解它为什么需要微小的升压。 对于启动(Vin 需要高于2.7V)以及启动后的高效率(最好是 Vo 应该>=5V、如果 Vo 低于5V、那么 Vin 引脚电压应该>=5V、以确保驱动电路正常工作。 )。