This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:查询双向直流/直流参考电路

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748795/lm5036-inquire-bi-direction-dc-dc-reference-circuit

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: LM5170

你(们)好,先生

我是否可以向您学习、LM5036具有双向参考设计、可支持以下要求:  

Vin = 12V、Vout = 12V

VIN 至 Vout:最大12V@10A。 (降压/升压时为120W)

VOUT 至 Vin:12V@500A 最大值(峰值)(旁路为6kW)

如果您有更好的建议、请与我们分享。

谢谢!

此致、

Edward