This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746854/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好  

我已经为1.32KW 的电池充电器设计了直流/直流转换器。 下面随附了功率 circuite2e.ti.com/.../power-circuit-updated.pdf

请忽略主变压器初级侧和次级侧的 CT。 我没有连接变压器的初级端子。 现在、我必须检查 MOSFET 是否正常工作。

我已为电路输入提供20V 电压、并触发了唯一相对的 MOSFET、例如、A 和 D。这些脉冲由 UCC28951-Q1提供、同时还有栅极驱动器电路、可驱动 MOSFET 栅极端子并满足所有必需条件。 现在、我将在 DSO 和 MOSFET 的其他栅极端子的帮助下检查 MOSFET A 源极和 MOSFET D 漏极之间的输出是否保持开路。

现在、我看到波形为20V 的直流电压、我在 DSO 中将其作为输入施加。 我在哪里出错了,在这样做时是否有错误?  

请帮助我完成此操作。

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar

    似乎 MOSFET 未正确驱动。 您能否从 QA、QB、QC 和 QD 的栅极探测到输入接地端子。 如果输入仅为20V、则下部 MOSFET 上应显示0/10V 栅极驱动器、上部 MOSFET 上应显示0/30V 栅极驱动器。 请拍摄3个或4个开关周期的屏幕截图并将其发布在此处、以便我们能够诊断所发生的情况。

    此致

    大肠杆菌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    您是否有此问题的更新、或者我是否应该关闭此主题-

    此致
    Colin