This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:我们是否可以使用具有反相降压/升压拓扑的 Simple Switcher 器件?

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, LMR23630, PMP10680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732762/lmr14020-could-we-use-simple-switcher-device-with-inverting-buck-boost-topology

器件型号:LMR14020
主题中讨论的其他器件:TPS5401LMR23630PMP10680

大家好、团队成员

我正在寻找一个器件来生成20V 至负12V 输出电源轨。

反相降压/升压拓扑是我知道的唯一能够满足此要求的拓扑。

我发现 TIDA 使用 TPS5401生成-12V、如下所示。

我想问 konw:

  1. 此拓扑是否适用于所有 TI 降压转换器?
  2. 此拓扑是否适用于我们的同步转换器、如 LMR23630?
  3. 对于此拓扑、需要注意哪些设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、
    请参阅下面的答案。
    1.不 不同的转换器具有不同的内部环路参数。 我们必须考虑降压/升压配置的环路。
    2.是的。
    3。 我们需要考虑环路稳定性、输出电流范围、电感器和电容选择。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    几乎所有降压转换器都可以配置为非隔离式反相降压/升压转换器、降压转换器的最大工作电压应高于 Vin+[Vout]、

    请在 TI 网站上搜索 PMP10680参考设计、将 LMR140X0应用作为反相降压/升压转换器。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gavin
    感谢您的回复。
    如果不是每个转换器都可以用于反相降压/升压拓扑、如何选择可以实现这一目的的器件、或者我们如何知道某个器件是否可以以这种方式运行?
    我们是否有这方面的指导方针或简单标准?
    对于20V 输入电压至-12V/1A 应用,您会推荐哪种器件?