This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DC-DC 要求5V 输入24V 500mA 输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732519/dc-dc-requirement-5v-in-24v-500ma-out

主题中讨论的其他器件:TPS55340

尊敬的 TI:

   您能否  就 直流/直流 选择提供建议?我们需要一个可输出 24V 500mA 的直流/直流,输入为5V  3A。

谢谢

B&R

Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以选择 TPS55340。 它适合您的应用。 顺便说一下、对于3A 输入电流、它是否还包括浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  报价、

       感谢 您 的快速  回复、浪涌电流约为3A、这符合 我们 的规格

    B&R

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    浪涌电流由输入电容器、输出电容器而不是 IC 决定。 我的意思是"由于您提到的输入电流为3A、此3A 是否也意味着浪涌电流"?  如果此3A 包含浪涌电流、则需要仔细设计电路、或者必须使用 Sepic 转换器来避免大浪涌电流。