This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:TPS7A8500RGRR -关于 GND (8引脚与放大器;18引脚)

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748323/tps7a85-tps7a8500rgrr---about-gnd-8pin-18pin

器件型号:TPS7A85

大家好、

 

8引脚和18引脚为 GND、因此功能相同。

因此,我们了解到这些引脚具有相同的电势,并猜测8引脚和18引脚的 IV 特性是“短路特性”。

但是,我们确认了“二极管特性”。

 

8引脚是否未连接到器件中的18引脚?

我们的客户希望了解内部电路的结构。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    为了实现低输出噪声、TPS7A85有两个独立的内部接地平面。 一个接地平面与电荷泵隔离、而另一个接地平面由内部电路的其余部分使用。 两个平面之间可能存在一个二极管、导致您观察这些特征。 请记住、所有接地引脚仍应连接到同一电源接地、以确保 TPS7A85按预期工作。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard-San、您好!

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru