This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:开关打开和关闭周期、然后裸片

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732417/tps561208-switcher-cycles-on-and-off-and-then-dies

器件型号:TPS561208

我们的学校团队正在为课堂项目设计音调发生器。 我们运行 WebBench 工具来帮助我们指定电压调节电路的器件、并决定使用 TPS561208开关来产生3.3V 输出。 我们遵循了 TI 数据表中建议的原理图和 PCB 布局(请参阅随附的)。 本周我们构建了 PCB 并开始焊接组件。 我们进行了初始测试、我们唯一的问题似乎是3.3V 开关。 我们对组件进行了简单的手指测试、启动时它会变得很热、然后关闭。 我们已经多次检查原理图、通读数据表、检查焊桥短路等、没有发现任何问题。我们用新器件替换了 TPS561208、再次出现了问题。 我们只在单独的电路板上构建了3.3V 开关原理图组件、以隔离问题并重复出现问题。 新组件采用封装、可读出大约300K 欧姆的接地输出。 在短暂通电后(仅限6或7伏、满电压将为12V)、这会降低至3至6欧姆接地。 从电路板上移除器件后、3.3V 和接地平面之间不再存在短路。 我们使用示波器获取了一些数据(请参阅随附的)。 您可以看到、开关打开并达到3.3V 的完整输出、但随后会过热并在开关关闭之前进行一些循环。

我们的电流争用点是开关周围无源组件的 ESR。 我们仅通过 WebBench 工具对 TPS561208进行了规格说明、但没有意识到无源器件可能也很重要。 我们使用的是 ESR 约为70毫欧的3.3uH 电感器(TDK VLCF4020)。 WebBench 工具中的 Coilcraft 电感器的 ESR 仅为18毫欧。 我们选择了 X5R 电容器、但数据表中未指定它们的 ESR。 高 ESR 无源器件是否会导致此问题?

感谢您的任何帮助。 如果我没有留下任何东西、您需要更多细节、请咨询。

它是一个4层 PCB。 蓝色位于底部。 顶部和底部之间有一个接地平面和一个3V3电源平面。

这是在故障发生后执行的。 黄色是输入。 绿色是输出。

黄色输入、绿色输出

黄色输入、绿色输出。 这是使用第二块新芯片进行的。 这应显示发生的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图正常、较高的 DCR 和 ESR 没有问题。 请仔细检查焊接情况。
    此外、请捕获启动波形(VIN、VOUT、SW、IOUT)以查看发生了什么情况。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已彻底检查了这些连接、并获得了经验丰富的顾问的帮助。 此外、仅用于开关的电路还构建在单独的新隔离板上。 我认为焊接不是问题。 您没有提到 PCB 布局。

    除了高 ESR 无源器件、我唯一能想到的是、如果我们反向放置 IC。 它在芯片顶部印有"1208"。 我们解释说、由于引脚1低于1208中的1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 PCB 布局、我认为没有连接问题是可以的。 输入和输出电容器的器件型号是多少?
    请使用稳定的电源为 TPS561208供电以检查问题、您可以将其设置为12V。 确保输入电压低于17V。 并捕获开始波形(VIN、VOUT、SW、IOUT)。正如我提到过的、我们需要对其形成波形进行分析。

    肖恩