This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5923:输出电流下降

Guru**** 2626805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731174/tlc5923-output-current-drop

器件型号:TLC5923

尊敬的专家:

我们设计了 TLC5923、现在面临输出电流下降问题。

当关闭其他通道输出时、其中一个通道的输出电流将下降90uA 左右(总输出电流约为200mA)。

例如、CH#1输出5mA;CH#2、3、4总输出电流为210mA。 关闭 CH#2、3、4后、CH#1将下降90uA。

我想知道原因吗? 以及如何解决该问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您是说 CH#1已分离、而 CH#2、#3、#4已连接在一起吗?

    如果是、这应该是在 CH#2、#3、#4关断时电源电压发生变化的原因。 您能否帮助测试电源的瞬态电压?

    如果不是这个原因、请告诉我、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    每个通道上的所有 LED 均是分开的、但连接到同一电源。

    我们将测试电压瞬态、看看它是否是根、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、


    打开/关闭 LED 后没有瞬态电压。
    我是否可以知道我应该首先检查有关此问题的哪个项目?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    如果不是电源、则应该是接地问题。 由于接地不是理想值、因此器件接地与接地之间存在电阻、并且每个通道接地也不同、并且器件接地的电阻也不同。 当通道电流发生变化时、这些电阻会导致通道电流偏差。

    您能否帮助检查 PCB 布局以查看是否存在接地问题? 此外、请帮助测试是否关闭 CH1、2、3/1、4/1、3、4并查看 CH4/CH3/CH2的电流。

    谢谢!
    最棒的地方!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我将关闭此问题主题的状态、如果您有任何反馈、请回复、它将再次打开。

    谢谢!

    肖恩。