This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:断续导通

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746570/lm5001-q1-discontinuous-conduction

器件型号:LM5001-Q1

我使用 LM5001-Q1通过车辆电池电源(8V 至18V)在30V 时生成100mA 电流。 我使用 Webench 为我计算组件值、并使用 Webench 生成的器件构建了一个小型原型板。 我本来希望看到占空比可变的连续开关波形、具体取决于负载和电源电压、但我得到的是突发开关、突发之间的间隔取决于电源电压。 这是我应该看到的吗? 我的同事告诉我,董事会正在发出高频哨声,这超出了我的听声范围(!)。 开关频率约为500kHz、突发速率约为9kHz。 开关脉冲没有很多过冲或振铃、但在突发结束时、有一个衰减的振铃波形、持续大约150µs μ s、频率接近开关频率。 如果有人有任何想法,我将非常感谢听到这些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您能向我展示一下您现在使用的原理图吗?
    您可以直接上传您提到的有关 PFM 的 SW 引脚波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好、Zack

    这里是原理图、我将不得不再次使用"Scop"、我们的生产部门人员正在使用它来校准今天出门在外的一些电路板。 我注意到、似乎有一些次谐波振荡-在开关停止的位置、脉冲宽度有一些变化、输出电压略有上升。 我还认为内部过流会使电路跳闸、从而导致衰减振荡的突发。

    此致

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    如果 L 为100uH 且 fsw=500kHz、则器件将始终在 CCM 下工作。 WEBENCH 中有一个仿真功能、您可以使用它来帮助进行仿真。
    当您获得示波器时、您可以共享波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到电感器变得相当热、因此我用物理尺寸更大的器件替换了相同的电感和更高的额定电流、问题已经解决。 我想我是导致内部过流跳闸的原因、导致 FET 的驱动关闭、因此振铃就是系统中的能量衰减。

    感谢你的帮助。

    Phil