This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65281:从 SW_OUT 获取反馈?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748611/tps65281-taking-feedback-from-a-sw_out

器件型号:TPS65281

我想将 TPS65281用作 USB VBUS 的5.1稳压器。

我也希望在高电流期间将 VBUS 保持在5.1V、因此、我想从 USB 连接器获取反馈。

这意味着从 SW_OUT 信号获取反馈、而不是从 SW_IN 信号获取反馈、如数据表中所示。

我看不到不这么做的原因、但我想我缺少一些东西。

可以使用一些建议。

我仍处于原理图设计阶段、因此如果需要、我可以选择其他稳压器。

要求:
10V - 17V 输入
5.1V 输出
输出电流高达3A
可调节电流限制
能够从远处获取反馈。

感谢您的观看、

Alon Gutman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    直观地、在开关之后移动反馈点可以使 USB 端口5.1V 处看到的 Vout 精确。
    但是、在某些情况下、当开关断开时、反馈路径将断开、降压转换器会使 Vout 等于 VIN。
    给我一些时间来思考一下...

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alon、

    我想您可以在开关之后移动反馈点、并在降压输出和 FB 之间放置一个 zenor 二极管。 钳位电压应略高于(Vout-VFB)。
    这样、当它正常工作时、USB 端口上的 Vout 被精确地调节为5.1V。 当开关断开时、齐纳二极管将 Vout 钳制在(VFB+VCLAMP)。 例如、如果此处使用5.4V 齐纳二极管、则当 SW 打开时、Vout 将为6V。 当开关再次闭合时、稳压器也可以恢复正常运行。
    如果您有任何疑问、请评估此解决方案并告知我们。

    此致、
    Hao