This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A 复位引脚电压电平斜升一位并立即导致器件复位

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730861/ucd90120a-ucd90120a-reset-pin-voltage-level-ramped-up-a-bit-and-cause-device-reset-immediately

器件型号:UCD90120A

您好!

 我们在 UCD90120A 应用中看到了一些问题。 在上电阶段、UCD90120A 的 RESET 引脚(引脚#9)具有外部上拉电阻器至其电源轨。

同时、如果需要、RESET 引脚还连接到控制器以控制 UCD 复位。

但是、控制器完成初始化所需的时间比 UCD POR 计时长。

当控制器初始化完成时、它将把 UCD 复位引脚(ckt 信号名称"BMC_TO_UCD_RST_L")拉至高电平。

同时、我们看到 UCD 的 GPO 引脚变为低电平、然后恢复为高电平。 (注意:GPO 引脚设置为高电平活动)