This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:意外的脉冲跳跃

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742654/lm5002-unexpected-pulse-skipping

器件型号:LM5002

您好 TI:

   我设计了一个使用 LM5002的反激式电路。 输入24V、输出200V、变压器1:5 80uH、开关频率250k、输出负载0.4W。

由于 C123是陶瓷电容器、 我只使用 I 型补偿网络。  

我用 示波器探测 LM5002的#3引脚、发现意外的开关脉冲跳跃会导致输出噪声大。μ V

当我将输入降至20V 或将开关频率更改为130k 时、脉冲跳跃消失。

我不知道如何从理论上分析这个问题。 可以帮个忙吗?

谢谢!


意外的脉冲跳跃


输入电压20V


频率130k


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    您可以共享布局吗? 检查问题是否由噪音引起。
    D1的器件型号是多少? 它是肖特基二极管吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该二极管是 Panasonic DA2JF8100L。

    这里是布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    流经缓冲器的电流和二极管反向恢复电流在某些开关周期中会导致极小的低侧导通时间。
    也许您可以尝试增加缓冲器 RC 电路的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:
    我将缓冲器 RC 电路的电阻器增加到150欧姆、没有改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    变压器引脚3和 LM5002 SW 引脚之间的 PCB 导线不够宽、您可以焊接一根并联的导线。
    您现在使用的 R176和 C127的价值是什么? 是否可以减小 R176的值并增大 C127并再次进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    有关此问题的最新消息是什么? 您是否找到了根本原因? 我将首先关闭此主题、如果您仍有任何疑问、请发送新主题或在此处重复。 谢谢。