This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:COMP 引脚上的电压,MLCC Ccomp 的额定电压是多少?

Guru**** 2545100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732487/tps61175-q1-voltage-on-comp-pin-what-voltage-rating-for-mlcc-ccomp

器件型号:TPS61175-Q1

您好、Ccomp 处的电压、C4、数据表简化版原理图。

谢谢。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Comp 引脚上的最大电压约为3V、因此额定电压为10V 或16V 的陶瓷电容器足以满足应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Helen、我不想看低于最大额定值、因为它不是输入。 谢谢。 Matt