This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:组件选择

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731220/tps61322-selection-of-components

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61021A

您好!

我正在为需要最大700mA 电流和3.6V 电压的模块设计电源。 因此、我认为 TPS613226A 是一个不错的选择。 如何控制输出电流限制? 它主要取决于饱和电感器吗? 我没有关于允许的最大纹波的信息。  

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    输入电压范围或最小输入电压是多少? 输出条件是否为3.6V 和700mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最小电压可视为2V、极端电压。 是的、输出条件为3.6V 和700mA。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    该器件无法通过2V 输入支持如此高的输出电流、我建议使用 TPS61021A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以工作的最小电压高达多少、如何实现?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请帮帮我。 查找2.5V 至3.0V 的最小输入。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    从2.5V 输出电压开始、TPS613226A 的输出电流应低于350mA。 因此、我建议 TPS61021A 满足700mA 输出电流要求。