请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55065-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS61175、 TPS55340
您好!
我正在尝试设计一个降压/升压转换器、该转换器接受3.5V 至24V 的输入并提供5V 输出。 5V 时的最大输出电流为0.5A。 我找到 了两个器件 TPS55065-Q1和 TPS55165。 哪一个更高效? TPS55065-Q1没有 webench 仿真、因此无法检查。 此外、两个 IC 都具有最小启动电压。 如果输入电压为3.7V、这是否意味着它们不工作? 您是否有任何仍具有效率和类似成本的替代器件?
谢谢、
Emilija