This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:开启/关闭时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732087/tps568215-turn-on-off-time

器件型号:TPS568215

大家好、

我们的一位客户使用 TPS568215 5V_Buck 稳压器和切换电路来满足某些应用需求。 客户希望了解使用 TPS568215进行设计的开启和关闭时序。 我们可以在 webench 中进行相同的仿真吗? 请帮助您对这方面的评论。

e2e.ti.com/.../5V_5F00_Buck-Regulator.pdf

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    是的、您可以使用 Webench 进行有关导通和关断时间的仿真。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、

    感谢您的回复。
    初始启动可以使用 webench 进行仿真。 如何使用 webench 仿真打开/关闭、您能不能帮助仿真相同的功能。
    提前感谢您的帮助和支持。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您提到的"打开/关闭时间"有什么含义? 这是否意味着 SW 上升和下降时间?

    如果是、您只需在 webench 中针对 VIN、VOUT 和 IO 条件探测 SW 引脚即可。


    Gavin