This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:压降电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732421/tlv759p-dropout-voltage

器件型号:TLV759P

您好!

我的客户正在考虑 TLV759P 的 Vdo。

它们的要求如下。

输入电压:1.8V

输出电压:1.35V

输出电流:0.6A (最大值)

它用数据表中的数据如下所示。  VDO = 580mV (最大值) 1.2V≤VOUT < 1.5V @ 1A

以下是一个问题、

当输出电流为600mA 时,Vdo 的最大值是多少?

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi、

    当 LDO 处于压降状态时、导通 FET 在线性区域中运行并充当电阻器。 压降和负载电流之间的关系基于欧姆定律:VDO = IO * RDS、ON

    当 LDO 在压降下运行时、RDS、ON 与输出电流无关。 因此、对于两种不同的负载电流:
    (VDO、max@0.6A)/0.6A =(Vdo、max@1A)/1A

    通过上面的公式、我们可以计算 Vdo、max@0.6A = 348mV。 该压降电压为近似值、但有足够的裕度(大约100mV)可满足客户的应用需求。

    谢谢、
    Gerard Copeland