This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:输出容差

Guru**** 2545140 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693-ADJ, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732127/lp38693-output-tolerances

器件型号:LP38693
主题中讨论的其他器件: TPS7A90

你(们)好

我们使用此部件:LP38693SDX-ADJ/NOPB

在0-55度范围内、5V 输入电压、1.8V 输出电压、20mA 负载的实际容差是多少。

很难从数据表中进行估算、只是我们处于4%的总体范围内。

我们希望在给定的工作条件下、我们可以保持在+/-2.75%或更低的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steen、

    根据您列出的器件型号、我相信您可能是指不正确的数据表。  请务必使用 LP38693-ADJ 数据表

    线性稳压器的主要误差源是内部基准。  请参阅图7、其中显示了内部基准的典型温漂。  除了外部电阻分压器外、这将是估算应用精度的最佳资源。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    在2%的基础上增加了-0.8至0.2%的偏差、但这不会使其在整个工作范围内达到+-4%:
    3.2V≤VIN≤10V、100m Ω< IL < 0.5A 的 μA 工作温度范围。

    不管我们的使用情况如何,它是应用程序:1.25V -2.2%(0deg)/+2,15%(55deg)作为最小值/最大值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steen、

    正确、即使在整个温度范围内、我们的典型器件也不会达到4%的最小/最大限制。 相反、我们的典型单元将直接落在图7中的曲线上。 请注意、由于 Vref 通常为1.25V、这也是我们在25 C 时的典型 Vadj、因此典型特性曲线显示在25 C 时偏差为0%

    当您声明25 C 时的最小/最大限值为2%。 这表明、在考虑温度之前、可能会有2%的变化。 由于整个温度范围增加到4%、我们知道温度变化也是2%。

    图7显示、典型单元在您的缩写温度范围内具有0.2%的偏差、在整个温度范围内具有0.8%的偏差。 如果我们使用比率、我们可以估算出缩写的温度变化:

    (X (温度贡献)/0.2%(典型值))=(2%(温度贡献)/0.8%(典型值))
    X (温度贡献= 0.5%

    由于我们知道在没有温度的情况下会有2%的额外变化、因此在缩写的温度范围内、估计的最小值/最大值将为2.5%。

    您可能需要考虑使用我们较新的 LDO 系列之一、例如 TPS7A90、它是整个温度范围内1%的器件。

    非常尊重、
    Ryan