This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:ISET 问题

Guru**** 2544080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730905/bq21040-iset-questions

器件型号:BQ21040

我的客户正在使用 bq21040进行设计、对于 ISET 电阻器有几个问题。

充电器将用于为小型电池充电。 所需的快速充电电流为35mA。  电气特性显示快速充电设置范围为10mA 至800mA。  不过、文本中的几个地方提到了50mA 至800mA 的充电范围。 该器件是否支持35mA 电流? 如果是这样、 根据规格表、我假设此设置的 KISET 为527。  

2.假设快速充电= 35mA 是可以的, 这将使终止电流= 3.5mA。  器件能否检测到此低电流? 充电时、除电池外没有其他负载。

我需要对 ISET 短路测试进行更多的澄清。 数据表指示负载电流需要大于80mA 才能检测短路的 ISET 电阻器。  上电流程图显示了在上电期间、在100mA 下执行的简短测试。 上电后、如何检测到 ISET 短路电阻器? 如果 ISET 电阻在正常充电操作期间短路或下降、 充电电流会因电阻降低而增加。如果是、短路检测需要多长时间?  充电电流为35mA 时、我们担心过流情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    1) 1)这似乎是一个错误。 最小快速充电电流为10mA
    2) 2)器件将检测到这一点、因为它处于快速充电的10%
    3) 3)如果检测到短路、则需要1ms 的时间才能从检测到禁用输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您确认 ISET 设置。

    我仍然可以使用一些帮助来了解 ISET 短路测试的工作原理以及它如何依赖于负载电流设置。  

    如果有用、我们可以将其脱机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记
    很抱歉耽误你的时间。
    我已经获取了一些测试数据、并将通过电子邮件发送给您。