This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A 的软启动时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730484/soft-start-time-of-lm317a

主题中讨论的其他器件:LM317A

我们对 LM317AT/NOPB 有疑问。

请告诉我们从电压输入到电压输出的时间(软启动时间)。

VIN=24V

VOUT=3.3V

输出电流:最小值:16.5mA

    类型:18.6mA
   最大值:19.8mA  

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    请查找以下摘自 EVM 用户指南的 LM317A 启动。  虽然这是针对5V 输出、但由于输出是内部基准的增益版本、3.3V 输出的启动时间将相似。  它是定义输出斜坡的内部基准斜坡。

    如果您选择使用前馈电容器或具有足够的输出电容来触发电流限制、则输出斜坡将更慢。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在 EVM 用户指南第6页的图3-1中,
    软启动时间似乎约为1ms。
    这种理解是否正确?

    您是否有有关软启动时间的测试数据?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    请注意、时间刻度为20ms/div。 因此、从 Vin 上升到 Vout 达到其最终值的启动时间为20ms。

    我们没有任何有关该线性稳压器启动时间的测试数据。 启动时间不是发布该线性稳压器时的关键规格。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    用户指南第6页图3-1、
    电流为500mA。
    但在我们的条件下、电流为18.6mA。

    输出电流:最小值:16.5mA
    典型值:18.6mA
    最大值:19.8mA

    我们认为、如果电流如此小、软启动时间将会更短。
    软启动时间是否随输出电流变化?

    我们需要知道条件中的软启动时间。
    你那有什么信息吗?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我们有一个有关 LM317A 的新问题。

    软启动时间是否会因封装差异(TO-220或 SOT-223或 TO 或 TO-252)而变化?


    另请检查以下问题。

    用户指南第6页图3-1、
    电流为500mA。
    但在我们的条件下、电流为18.6mA。

    输出电流:最小值:16.5mA
    典型值:18.6mA
    最大值:19.8mA

    我们认为、如果电流如此小、软启动时间将会更短。
    软启动时间是否随输出电流变化?

    我们需要知道条件中的软启动时间。
    你那有什么信息吗?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    请注意、LM317A 没有可调软启动功能。 因此、输出电压将跟踪内部基准电压、如用户指南图所示。

    Vadj 的启动曲线对于您客户的条件是相同的。 因此、Vout 的启动时间将相同。 只有最终调节电压会发生变化。

    尽管您的应用具有比用户指南图更低的电流、但您仍将具有相同的启动时间、两种应用都无法达到 LM317A 电流限制。 除非 LM317A 进入电流限制或在反馈网络的顶部电阻器上使用前馈电容器、否则您将实现相同的20ms 启动时间。

    非常尊重、
    Ryan