This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:热特性数据图/条件。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732716/tlv758p-thermal-characteristics-data-plot-conditions

器件型号:TLV758P

您好!

TLV758P 的数据表何时会提供热耗散限制图?  我们想知道覆铜面积/层数对热限值的影响。

数据表 TLV758P 自4月以来一直有一个热特性占位符图像。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当 LDO 完全释放并更新为活动状态时、将添加包括典型特性曲线在内的其他信息。  我们预计到2019年第一季度会出现这种情况。

    预告信息数据表已包含我们的标准热性能信息表。  这些指标在 JEDEC Hi-k 板上建模、以便在所有 TI 数据表中标准化指标、从而便于器件与器件进行比较。

    LDO 的主要散热器是 PCB 板本身、尤其是 GND 层。  虽然特定的电路板布局(由应用定义)会影响所有 IC 的热性能、但为了最大限度地提高应用的热性能、您需要最大限度地增加连接到 LDO 散热焊盘的 GND 覆铜。  通过最大限度地提高覆铜、可以在 JEDEC 高 K 电路板上实现20-50%的热性能。

    非常尊重、

    Ryan