This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:热插拔设计

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748276/lm25069-hot-swap-design

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件:LM25066

尊敬的 TI:

关于热插拔设计、
MOS 布局可以如下所示?

谢谢  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否有9个并联的 MOSFET - 6个垂直放置、3个水平放置?

    此致、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    是的、6垂直放置、3水平放置。

    BR
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    这种放置方式是否会影响电流平衡?

    BR
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    从感测电阻(Rs)到所有 MOSFET 的电阻路径不对称。  Rs 和 FET 之间路径中的电阻不同。 这将导致电流共享失衡。 尽管由于 Rs 和 FET 足够接近、差异可能会很小。

    我可以看到的一个问题可能是 底部感应电阻器附近的区域可能存在电流拥挤。 这将导致更多热量、最终可能导致 FET 在该区域附近消耗更少的电流。  

    您能不能告诉我们您的设计规格:输出电容、输入电压、最大负载电流、工作温度最大值。

    看起来您是在高负载电流下工作。 为什么不考虑 LM25066 、它与 低成本外部二极管相连、用于监控 外部 FET 的温度。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    Praveen