This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:可以向 DESAT 添加上拉电阻、以增大电流以获得更低的过流检测限值吗?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732187/iso5452-q1-is-it-fine-to-add-pull-up-to-the-desat-to-increase-the-current-flow-to-get-a-lower-over-current-detection-limit

器件型号:ISO5452-Q1

您好!

是否可以向 DESAT 添加上拉电阻以增大电流以获得更低的过流检测限值?


此致、
安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    我已经联系了相应的工程师、他们将帮助您回复此 DESAT 问题的答案。

    欢迎来到 e2e!!!
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    是的。 可以在 DESAT 引脚上添加上拉电阻器以缩短 DESAT 检测的消隐时间、这将有效加快 DESAT 检测。

    此致、