This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:为何 IT-#被归类为仅使用8kV Visom 的增强型隔离?

Guru**** 2545180 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732148/iso5452-why-it-s-classified-as-reinforced-isolation-with-only-8kv-visom

器件型号:ISO5452

您好!

在下面的隔离培训中、据说对于被归类为增强型隔离的器件、Visom 应该至少为10kV、对吗?

https://training.ti.com/isolation-parameters-overview?cu=1135015

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    感谢您在 e2e 上发帖、
    我已经联系了相应的工程师、他们将帮助回复您并提供有关此隔离问题的答案。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    ISO5452浪涌测试的测试电压为1.6*8kV,即12.8kV。 VDE 标准要求裕度系数1.6。   

    此致、