This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:我们能否将 OUTA 连接到高侧、将 OUTB 连接到低侧

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748243/ucc20225-can-we-connect-outa-to-high-side-and-outb-to-low-side

器件型号:UCC20225
主题中讨论的其他器件:UCC20520

我想使用该 IC 来驱动基于 SiC 的逆变器。  对于高达 600伏的直流链路电压、我们能否将 OUTA 连接到高侧、将 OUTB 连接到低侧?

此致

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    在绝对最大额定值表中、指定的通道间最大电压为700V。 绝缘额定值表还指定了560VRMS 或792VDC 的工作电压。 根据这些额定值、只要开关节点振铃不超过通道间最大电压、就可以使用600Vdc 总线。 但是、请务必小心确保 PCB 清洁且没有可能降低通道间爬电距离的污染物、并保持 LGA 封装的最小通道间距。

    如果需要更大的工作电压裕度、该 IC 还可作为 UCC20520提供、采用16引脚 DW 封装。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    非常感谢您的回答和建议。 该 IC 应能满足我的目的。  

    此致

    Manish