Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 bq27541、
您好!
我客户的电池组可以通过 ev2400连接到 bqStudio、但 通过 EV2300无法连接。
EV2300 i2c 通过4.7K 电阻器上拉至3.3V 、并连接到 bq27541很好、
但无法连接到 bq27z561。 奇怪的是、我认为 EV2300时钟频率低于 ev2400。
下面是原理图。
谢谢