主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、
你好朋友
我使用的是 i2c 上的 Bq27441DRZT-G1A。 我使用的是锂离子电池3.7V 10.4Ah。 因此、我已将最大电池容量配置为8000mAh。
配置好电量监测计后、我将对其进行密封、每隔20秒、我将读取一次电池电压、电流、BATTER_Capacity、剩余 BATTERY_Capacity 和充电状态的块值。
我的问题是、我已将电池容量配置为8000mAh、但仍然显示为1200mAh。
此致
Harish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好朋友
我使用的是 i2c 上的 Bq27441DRZT-G1A。 我使用的是锂离子电池3.7V 10.4Ah。 因此、我已将最大电池容量配置为8000mAh。
配置好电量监测计后、我将对其进行密封、每隔20秒、我将读取一次电池电压、电流、BATTER_Capacity、剩余 BATTERY_Capacity 和充电状态的块值。
我的问题是、我已将电池容量配置为8000mAh、但仍然显示为1200mAh。
此致
Harish
你好 、Onyx
我没有使用 Bqstudio。
我将参考 bq27441-G1 SLUUAP7快速入门指南–2013年12月。
它们是我根据第4页所述的算法。
1) 1)我通过发送8000次来解开封箱。
2) 2)然后配置更新0013。
3) 3)之后 读取标志寄存器。
4) 4)然后我读取初始校验和。
5) 5)之后、我读取旧电池容量、终止电压和设计能量。
6)和 I 减去之前的校验和。
7) 7)然后我添加新的电池容量、终止电压和设计能量。
8)由于此 IC 的最大电池容量为8000mAh、并且我在设计中使用的是100000mAh、因此我已将 battery_capacity 配置为0x1f40。
9)由于我使用 G1-A 系列、我的设计能耗将是 BAT_Capacity 的3.7倍、因此我已将设计能耗配置为0x73A0。
10)同样也是终止电压0x0E74。
11) 11)之后、我计算校验和并更新校验和、进行软复位并读回校验和。
12) 12)如果校验和相同、则我将封装电量并读取电池容量和剩余电量、这是默认情况、而不是配置的电池容量。
此致
Harish
请从监测计中读取 CONTRAL_STATUS 寄存器。 INITCOMP (位7)是否被置位?
请从监测计读取标志寄存器。 是否设置了 BAT_DET (位3)?
如果这些位未设置、则电量监测计未检测到电池、并且不会报告实际剩余电量。 您是否将电量监测计配置为自动检测电池、或者是否将其配置为需要 BAT_INSERT 命令?
您的设计还存在一些其他问题:
只需将10000mAh 电池的设计容量(通过代理将设计能量设置为8000mAh)就不能工作、因为如果您的电池容量更高、监测计将在内部使某些寄存器饱和(监测计将更新 Qmax、如果您的电池容量为10000mAh、 Qmax 将增大以反映此数值、进而导致各种内部功耗计算问题)。
您可以将其缩小(例如、将 CC_GAIN 除以10、并按 相同的因子缩放所有电流和容量相关参数(和阻抗)。 设计容量应为1000mAh)。
使用大容量电池时、请确保最大值为 系统中的电流不会使电流感应输入饱和。
2.除非您从电池上物理断开监测计、否则请勿在系统每次通电时重新配置监测计。 这会使监测算法的自适应行为失败。 仅当标志中的 ITPOR 位置1时才配置监测计(这表示监测计已复位并丢失了其配置/记忆参数)。
你(们)好
感谢您的回复。
我刚刚检查了 init comp 的控制状态和 Bat_det 的标志寄存器值。 它工作正常。
感谢第2点、现在我仅在 POR 上配置它。
但我不理解第1点、如何更改 cc_gain、如果我这么做、10000mAh 表示为1000mAh???
我能够读取放电电流、但在充电时、它仍然为我提供放电电流值。 但电池正在充电我正在测量它、但这里的剩余电池容量没有增加。
我的电池化学成分是锂镍锰钴氧化物。 我的化学 ID 是0x0128、这是一种氧化钴锂。 这是个问题吗????
此致
Harish
大约#1:电量监测计使用电池模型以及实际放电测量(库仑计数器(通过感应电阻器)和电池电压)、通过放电仿真确定容量。 如果您使用的电池超过了监测计的最大容量限制、则可以按通用比例因子(例如10倍或2倍或两倍、或者任何一个使您处于限制范围内的值)调整模型(阻抗表、设计容量)和库仑计数器测量值。 CC_GAIN 是一个浮点值、通常设置该值、以便10m Ω 的感应电阻器会在流经感应电阻器的1mA 电流下从监测计获得1mA 的电流读数。 您可以将其缩放10、以便10mA 电流将导致监测计的读数为1mA。 如果您这样做、则可以为10000mAh 电池使用1000mAh 设计容量设置(您还必须相应地调整阻抗表条目和任何其他与电流/容量相关的参数)。
如果电量监测计在为电池充电时报告放电电流、则充电电流不会流经感应电阻器、否则会出现非常错误的情况。