This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:具有稳压器的 LDO

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732586/bq27426-ldo-with-regin

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ27510

 您好!

两个方面:

首先、客户正在寻找 BQ27410的后继产品。 它用于系统设计。 它应该具有一个具有 Regin 引脚的 LDO。 这使得客户能够在电池被移除时为芯片供电。  

电池为 VARTA 奕斯黑、锂离子、单节、1200mAh、2400mAh。

 BQ27426似乎没有具有 REGIN 引脚功能的 LDO、 并且 BQ274265处于 NRND 状态。

第二个问题:取出电池并插入另一个电池时会发生什么情况。 是否会识别新电池或是否必须重置保存的数据?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入新电池后、电量监测计必须在放电期间重新学习 Ra 表。 您的客户应查看我们基于闪存的监测计、如具有 reg in 引脚的 bq27510或 bq27520。
    谢谢
    Onyx