This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:ON 引脚输入电容/输入电荷

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732661/tps22916-on-pin-input-capacitance-input-charge

器件型号:TPS22916

您好!

是否有任何有关导通引脚电容的数据或导通引脚电荷与引脚电压间的关系图?  

我将了解使用低电流输入对引脚进行充电/放电所需的时间。

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您在 E2E 上发帖。

    此器件有一个内部电荷泵来为 CT 电容器充电、它将在无需外部低电流输入的情况下进行充电/放电。 我是否可以询问为什么需要外部输入电流?

    如果您正在寻找具有更快压摆率的负载开关、我可以提供一些建议。

    谢谢、

    黄亚瑟