This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05000W:在生产后认可 PTH05000WAZ 的拆卸/安装过程

Guru**** 2544090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731729/pth05000w-recognised-removal-installation-process-for-pth05000waz-post-production

器件型号:PTH05000W

你(们)好。

我是 Panasonic Avionics 的技术人员、我们在某些产品上安装了主题 P/N 电源模块、我们正在寻找一种"实用"的方法来拆卸和更换这些模块、例如热空气等

对于可以使用的流程是否有任何建议。

此致

Rob。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    由于您已经在电路板上安装了器  件、我假设您已经对所有插件电源(PIP)器件具有回流焊曲线焊接要求。

    要进行拆卸、您应该能够使用热风枪将其拆下。 只需确保您保持在 数据表中规定的回流焊温度规格范围内。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回答。

    我们维修的电路板是在日本制造的、在 生产过程中安装此组件时显然会使用不同的流程、我们没有相同的设备、我们拥有的唯一设备是 Den-500s III 返修机器和使用热气站、 没有适合返修系统或热气站的精确尺寸喷嘴。  除了我们拥有的设备之外、是否还有其他设备可以安装您知道的这些组件?  在不损坏电路板上的周围组件或在安装过程中使组件过热的情况下、 我认为我必须为  DEN 机器获得定制附件、这可能是我们成功安装的唯一途径、 但我首先尝试所有其他方法。

    因此、您知道的任何其他安装此装配体的方法"如果在设备上花费成千上万的资金、将非常感激。

    此致

    Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、在对这些组件进行返修期间、使用热板/IR 加热器从下方加热电路板、使用热气枪从上方加热电路板、是去除这些组件的最佳方法。 找到一个大小相近的空气喷嘴、一次加热所有针脚、这样可以更轻松地拆卸器件。