This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:LM5022-Q1

Guru**** 2541870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732237/lm5022-q1-lm5022-q1

器件型号:LM5022-Q1

大家好,我正在使用 LM5022-Q1设计直流/直流转换​​器,我对误差放大器部分的 R1、C1和 C2值的计算有疑问。 我只需要知道您在数据表第22页上所说的 RC、因为我不知道它们是否与 ESR 或其他值匹配、因此我可以最终完成这些值的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    第22页的 RC 用于计算系统 ESR 零点。 第22页的 RC 是电容器的 ESR 值。
    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、您对我说的话有很大意义、但为什么在方程的这一部分、他们将 RC 称为 RC、然后在该部分、他们将其称为 ESR、以计算低频极点? 此外、如果您替换​​公式中数据表给出的示例值、则 ESR 零点频率的值不会与数据表所示的5.6MHz 重合。 我在数据表中观察到的另一件事是、当正确的形式为 f =Ω/ 2π 时、计算它们使 f = 2πω Ω 的频率。 如果你能在这部分指导我,我将非常感谢,因为这是我最后需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    图的编写方式是 RC、这是电容器的有效串联电阻。 Ω 您将 Co 和 RC 的阻抗相加、您将以以下形式找到 ESR 零点:(1+(s/T Ü ESR))。  

    您已经对 ESR 零点提出了很好的看法。 根据计算、有效 ESR 约为1.5m Ω、电容约为9.4uF。 如果您要执行此操作、您会发现频率大约是规定的 ESR 的两倍。 我相信您在数据表中发现了一个拼写错误。 感谢您的认真关注。

    在数据表中、它 2π:ESR 零点 fz =ωZ μ V/μ s 为5.6MHz、  因此公式正确。  

    谢谢、

    Richard