This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:VIN/VOUT 和高达10MHz 的输出频谱噪声之间的关系是否受到显著影响? 此外、是否建议避免开关 TI 器件的稳压器电压输入?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748563/tps7a8300-is-there-significant-impact-on-the-relationship-between-vin-vout-and-the-spectral-noise-of-the-output-up-to-10mhz-also-is-it-recommended-to-avoid-switching-regulator-voltage-input-to-the-ti-part

器件型号:TPS7A8300

VIN/VOUT 和高达10MHz 的输出频谱噪声之间的关系是否受到显著影响? 我在模块设计中使用两个 TPS7A8300稳压器:1.8V 和1.0V 至 PCIe 重定时器、具有高达10MHz 的严格噪声要求。

此外、是否建议避免开关 TI 器件的稳压器电压输入? 为了尽可能地限制噪声、我考虑使用板载12V 至2.5V 开关稳压器为两个 TPS7A8300器件供电。 否则、我会考虑在电路板上使用3.3V 电源 (非板载电源来自开关稳压器)。 我是否应该担心 TPS7A8300器件的输入功率? 我应该尝试使用1.8V TPS7A8300输出为1.0V 器件供电来降低噪声、还是这样做只会减弱提供给1.8V TPS7A8300的开关稳压器噪声?  

如果您建议减轻稳压器的噪声、我们不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robyn、

    Vout 对输出噪声的影响最大。 随着 Vout 增大、输出噪声增大。 有关输出电压与输出噪声之间的关系、请参阅数据表中的图43。 VIN 对输出噪声的影响很小。 TPS7A8300具有极低的输出噪声、是低噪声电源要求的理想选择。

    VIN - Vout 对 PSRR 有很大影响。 随着 Vin - Vout 降低、PSRR 降低。 有关输入电压-输出电压和 PSRR 之间的关系、请参阅 TPS7A8300数据表图42。 您将需要确保在开关稳压器频率和关键频率下具有足够的输入电压-输出电压、以实现良好的 PSRR 性能、从而满足您的应用需求。

    开关稳压器输出具有基波开关频率纹波和开关尖峰。 尖峰会在 FET 开关期间发生并具有 nsec 的边沿。 线性稳压器的 PSRR 将提供基本开关频率纹波抑制。 开关尖峰具有很高的频率、它们将通过稳压器、几乎没有衰减。 LDO 输入或 LDO 输出上的铁氧体磁珠将有助于抑制开关尖峰。

    TI LDO 数据表将正 PSRR 定义为:
    PSRR = 20 x log (输入电压/输出电压)

    如果您需要比 TPS7A8300提供的 PSRR 更高的电源、则可以将其中两个串联。