This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:TLV70433 5V 至3.3V 过冲问题

Guru**** 2812615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732513/tlv704-tlv70433-5v-to-3-3v-overshoot-issue

器件型号:TLV704

大家好、

         我的客户在他们的设计中使用 TLV70433,Vin=5V,Vo=3.3V,Cin&Cout=1uF,他们发现 TLV70433有过冲。

         他们尝试在输出电容处增加10uF 或22uF,结果相同,您能给我一些评论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    启动时的一些过冲是正常的、并且对于 LDO 来说是常见的。 过冲的原因是在启动期间 LDO 处于压降状态。 此时、误差放大器将 PMOS 导通 FET 的栅极驱动至其负电源轨(GND)、以便 FET 完全导通。 当输出达到调节点(应用中为3.3V)时、误差放大器必须从负电源轨过渡、这需要时间。 在此转换期间、输出将继续上升、从而导致过冲。

    非常尊重、
    Ryan