This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用1.8V 输入、0.8V 输出、300mA、PSRR 大于70dB @1kHz、SOT23-5封装

Guru**** 2500435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732527/1-8v-input-0-8v-output-300-ma-psrr-greater-than-70-db-1khz-sot23-5-package

降级器、

您能否向我展示一下 RT9078N-08GJ5引脚对引脚的替代类型 IC;

1) 1) 1.8V 输入、0.8V 输出、300mA
2) 2) PSRR 大于70dB @1kHz
3) SOT23-5封装、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我们没有发布任何符合您所有要求的产品。

    非常尊重、
    Ryan