This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:某些器件上出现意外输出振荡

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732373/lm22672-unexpected-output-oscillation-on-some-units

器件型号:LM22672

大家好、 我们过去使用过数千个 LM22672MRE-ADJ、通过一个非常成熟的电路设计从24V 生成11V 电压。 开关频率为200kHz。 我们最近生产的批次中又有几个器件导致电感器中出现"噪声"、11V 稳压输出在几 kHz 时显示~200mVpp 振荡。 我们的输出通常非常干净。 一旦我们将 LM22672-ADJ 替换为新 IC、hum 将消失、振荡消失。 电路上的负载没有变化-它是一个 LED 灯串。 产生嗡嗡声/振荡的原因似乎是 LM22672反馈输入 FB;嗡嗡声单元似乎具有一个大得多的死区。 我想知道原因是什么? 如果我们的电路板车间未使用正确的焊料曲线、这是否会导致反馈输入性能显著变化? TI 最近是否对晶圆制造厂工艺的设计进行了任何更改? 市场上是否有任何已知的 IC 仿造产品、我们最终得到了假冒的 LM22642? 如何验证我是否拥有真正的 TI 产品? 我几乎不可能在不损坏 LM22672的情况下从 PCB 中移除 LM22672 -因此将 LM22672作为 RMA 发送到 TI 可能不是一个简单的选择。 感谢您的反馈。 谢谢! ~Falk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地凸片上不良的焊点可能会导致不稳定的运行。
    如果您可以拍摄器件顶部的照片、以便我们可以读取我们可能能够看到的顶部标记
    告诉您更多信息。 最好同时看到"好"和"坏"器件。