This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165Q1-EVM:如何检查直流/直流转换器的工作电流?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748595/tps55165q1-evm-how-do-i-check-working-current-of-dcdc

器件型号:TPS55165Q1-EVM

尊敬的 Helen。

当我选择 DCDC 时、我考虑几个因素。

1、I 输出

2. V IN 范围

开关频率。

Iq (取决于应用。)

5、Theta Ja

但我在数据表中找不到工作电流。

如果我使用低功耗或电池驱动系统、我认为工作电流是重要因素。

那么、我如何检查或在哪里找到该系数呢?   

您能否提供有关测试报告或其他应用文档?

谢谢。

BR。

注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请确保板载输入电压足够高、以便启动转换器。 板载电压与输入电源输出电压不同。 输入迹线上将出现压降。

    另一个要点是检查布局、您的电路板和 EVM 电路板之间的主要区别是什么。 仔细阅读数据表、确保 Vo_sense、Vreg_Q、Vin 引脚......... 已根据数据表的建议正确连接。