This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO:输入3.3-5.5V、可调节输出、输出3.3V、3.6V、3.8V、 4V、电流需要500mA、SOT23-5封装

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732531/ldo-input-3-3-5-5v-adjustable-output-output-3-3v-3-6v-3-8v-4v-current-needs-500ma-sot23-5-package

主题中讨论的其他器件:TLV757PTLV755P

降级器、

您能否推荐 LDO、输入电压为3.3-5.5V、可调节输出、输出电压为3.3V、3.6V、 3.8V、4V、电流需要500mA、SOT23-5封装。

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我们的 SOT23-5封装中没有任何可调 LDO 可满足您的500mA 电流要求;但是、请考虑 TLV755P 和 TLV757P 这两个固定电压系列、它们可适应您的某些输出电压。

    我们采用 SOT-23封装的可调 LDO 的最高额定输出电流为400mA 、如此处所示

    非常尊重、

    Ryan