This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无负载电流,当 TPS54335A 被保持启用时,芯片被 PH 短接至 GND?损坏

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748404/no-load-current-chip-be-damaged-with-ph-shorting-to-gnd-when-the-tps54335a-is-kept-being-enabled

器件型号:TPS54335A

当我们的产品处于睡眠模式时 、PH 引脚的波形 显示如下。 请帮助确认状态是否允许。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN/VOUT 如何? 还可以帮助分享您的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqing、
    它在 DCM 模式下工作、因此您呈现的波形是正常的。
    问题应该是其他原因。
    通过电子邮件连接 Milo Zhu、以获得深度支持。 电子邮件地址:peisheng-zhu@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 为12V、Vout 为8.8V。