This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:LMZ20502 1.2V 输出问题

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, LMZ20502, LMZ20502EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731584/lmz20502-lmz20502-1-2v-output-issue

器件型号:LMZ20502
主题中讨论的其他器件:TPS82084、、

尊敬的先生:

实际上、我在之前的设计中使用了 TPS82084、它运行良好。由于它近期无法买到库存、因此我不得不改用 LM20502。 但我忘记了在我的设计中添加 CFF。  图如下所示:

VIN 为5V、Cin 和 Cout 为22uf,Rfbt 和 Rfbb 均为40.2K。 VOUT 应为1.2V ,但 CFF 已忘记放置。

我测量输出电压  、大约为0.89V

我有一些问题:

1:此 LMZ20502使用需要 CFF? 实际输出约为0.89V、  因此小于预期的1.2V。  该 CFF 是否会对其产生影响?

2:是否可以使用47pf 电容器?  建议值为20pF。

Cout 为22uF、建议值为10uF、Cout 是否可以使用22uF?

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否有任何下游电容连接到 LMZ20502的1.2V 输出? 此器件的最大建议有效输出电容为100uF 至200uF。 以上任何内容都会影响系统的环路稳定性。 您的有效 Cin 是否至少为14uF? 此外、您是否在多个电路板上遇到了这一重复性问题?

    CFF 有助于提高环路相补角。 的数据表中详细介绍的典型应用是测试条件的示例。 检查系统是否稳定的最佳方法是运行波特图分析、以验证 Cout= 22uF 时 CFF= 47pF 的设计。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jimmy:

    实际上、我只是使用 LMZ20502来代替 TPS82084、所有外设都没有变化。 TPS82084在我之前的设计中工作良好、但 LMZ20502

    我知道1.2V 下行中更多的电容器会影响稳定性、更多的电容器会减小相位裕度。 但总电容器为22uF * 3 = 66uF,低得多的200uF。

    此外、使用+5V 电源连接的总 Cin 约为22uF * 5 = 110uF、远高于14uF。

    我还在 TI 网站上阅读了一些应用手册、其中讨论了 CFF 的使用。 CFF 似乎侧重于上电时的启动时间或斜率时间。

    我将使用16pF 或20pF 焊接 CFF、然后再次检查。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jimmy:

    我焊接了 CFF 并再次检查、似乎没有变化、Vout 是 由万用表测量的0.84V。 所连接的数字示波器捕获。 它显示 Vout 为0.6V、Vpp 约为80mV。

    你能给我进一步的建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是 LMZ20502的一部分、供您参考。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    另外两个 LMZ20502也用于其他 PCB 板, 但它们 设计用于生成1.8V 电压, 我已经检查过它们,它们都运行良好,而且没有 CFF。

    LMZ20502无法生成1.2V 是令人疯狂的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我使用 LMZ20502EVM 并根据您的 BOM 选择配置 Vin = 5V Vout = 1.2V

    • Cin = 110uF  
    • COUT = 22uF
    • Rfbt = Rfbb = 40.2kOhm

    这样、我就可以在已知正常的设备上进行测试、并查看是否出现任何问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    焊接了错误的电阻器、我将其替换、LMZ20502工作良好、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新。 昨天我要回复、我在测试设置中没有看到任何时髦的东西。 了解器件是否按应有的方式工作。

    如果出现任何其他问题、请随时继续回复此主题。  

    此致、

    Jimmy