This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:询问 TPS55165-Q1的唤醒条件或工作范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747444/tps55165-q1-ask-about-wake-up-condition-or-operating-range-of-tps55165-q1

器件型号:TPS55165-Q1

你(们)好。

我为主 DCDC 选择 TPS55165。

1)低 Iq

第2)宽输入范围

第3)降压和升压

我使用 TPS55165-Q1制作样片 PCB。 输出电压固定为5V。

我对输入范围或唤醒有一些问题。 我不确定这是唤醒问题还是输入范围问题。

总之、我测试了3V 至12V 的输入范围。

在唤醒条件下、7.5V 或更高电压正常。

这意味着输出电压5V 正常。

但低于7V 的情况是糟糕的。

BAD 表示无输出电压(5V)。

仅使用 IGN 引脚。  (不使用 IGN_PWRL、因此通过 IGN_PWRL 连接到 GND)

从数据表中可以看出、最小 VIN 电压为2V (VOS_FB 连接到 GND 条件)

我想自由使用降压-升压模式。

输入范围为3V 至20V。  

高达300mA 的电流输出正常。

在这种情况下、我认为 TPS55165是非常好的解决方案。 但直到现在、它的运行情况并不好。

如需使用 愉快的 TPS55165、请向我提供任何建议。

谢谢。

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    2V 是 UVL 电压、而不是启动电压。 启动电压远高于2V, 至少应>5.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen。

    感谢您的回复。

    TPS5516x-Q1的数据表中找到。

    特性

     *输出电压= 5V 时、输入电压范围为2V 至36V

     *输出电压= 5V 且输入电压> 5.3V 时的输出电流为1A

     *当输出电压= 5V 且输入电压> 3.8V 时、输出电流为0.8A

     *当输出电压=5V 且输入电压>2.3V 时、输出电流为0.4A

     *在降压和升压模式之间自动转换。

    从"特性"中删除 、我将其写在上部。 设置 Vout = 5V 且电流限制0.4A 条件... 以及自动转换降压和升压。

    在我的条件下...(0.4A 和5V)... 然后、我可以使用2.3V 至36V 的输入电压范围。

    用于实际用途... 能否使用大约4V 至16V 的输入电压以及0.3A 的电流负载??

    如果我的理解有误... 请告诉我。

    Tnanks。

    BR。

    注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS55165可支持4-16V 输入电压、IO=0.3A。 但是、请确保启动电压足够高、启动后至少>5.3V、Vin 可调至一个非常低的值。