This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650EVM 或 TIDA-00049的 PCB 源文件?

Guru**** 2500825 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732021/bq24650-pcb-source-file-of-bq24650evm-or-tida-00049

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:TIDA-00049

尊敬的 TI 专家:

您可以帮助共享 BQ24650EVM 或 TIDA-00049的 PCB 和 SCH 源文件吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDA-00049设计文件可从 www.ti.com/.../TIDA-00049下载。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ning:
    感谢您的回复、我在您的链接中仅找到 PDF 版本的设计文件。 您能告诉我在哪里可以获得相关源文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过电子邮件将您的请求发送至 charger_e2e_support@list.ti.com。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。