This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:使用分流 FET 调光时闪烁的机制?

Guru**** 2509355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746870/tps92518-mechanisum-about-flicker-with-shunt-fet-dimming

器件型号:TPS92518

你好

当占空比约为0.1%时、我的客户的电路板仍然存在随机闪烁问题。

我曾建议客户使用一个电阻器来分流 FET 源(SO、或更高的分流 FET Rdson)、和

 它看起来很有效 。

因此、客户希望获得您的建议、以便在下一步设计(用于试运行)中继续进行。

请您就我的4个问题提供建议吗?


客户电路板上的问题:

尽管 L 增加到330uF (理论上、每个客户250uF 就足够了)
和 MAXOFF 经过优化、但占空比为0.1%(分流 FET 为99.9%导通)、
客户 看到随机闪烁。

时间
输入电压变化
环境温度已更改


验证
因此,我一直在使用 TPS92518EVM,并验证了客户的问题。 (附加 ppt 文件上的第2页~)
我已经验证过客户的说法。

问题1.

如果占空比略有变化或 VIN 发生变化或环境温度发生变化、则闪烁。
  它似乎每占空比约为0.5%,就会出现“甜蜜点”。
但是、您知道这种现象的机制吗?
我‘ve 发现另一篇文章、如下所示。
您是否同意这是机制?

e2e.ti.com/.../502316 分流器


>我认为主要问题是同时打开分流调光晶体管和高输入电压时的干扰
>在分流调光时输出电压较低。
>干扰会随调节周期中分流 DIM 晶体管的打开时间而有所变化。
>这可能是随机性的来源。
>最糟糕的情况是高侧晶体管导通并且处于导通时间的末尾。
>此时电流通过电感器的电流已达到最大值,HG 引脚低侧和高侧之间的延迟很短
>完全关闭,这意味着当分流晶体管激活时,它仍然可以导通。
>这与电感器中的高电流一起会导致短暂的高峰值电流,从而干扰调节
>并直接启动新的充电周期。
>
>当输入电压较高且输出电压较低时,并联调光会产生最短导通时间,
>驱动器将其限制为最小值,但时间仍然过长,导致流经电感器的峰值电流过高。
>我将尝试将一个电阻器与分流晶体管串联,以限制峰值电流。

问题2.
您是否有电感器的最大磁体(uH)标准?
 
我们知道数据表中的 eq (41)是最小值。
客户认为尽可能大的结果似乎不错(适合随机闪烁),除了
尺寸/成本、但您怎么看?

问题3.
您是否同意我的纠正措施、即在分流 FET 源中添加电阻器以实现更大的 VLED?

与中的 FET 相比、客户使用的分流 FET 具有20m Ω 的极低 Rdson
EVM 用户指南:FCD5N60TN 0.86 Ω)

问题4.
您认为飞轮 二极管 SL310A 没有问题吗?
goodarksemi.com/.../SL32A-SL310A.pdf

当客户向飞轮二极管添加高温时、闪烁增加。

感谢您的合作。

最好的格子

e2e.ti.com/.../TPS92518_5F00_flicker_5F00_mechanism.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    问题1)您的脉冲宽度非常小。 它甚至不包含一个开关脉冲。 除非 PWM 与开关频率保持同步、否则这将始终闪烁。 如果电流处于纹波的高端、则 LED 将有更多电流流向 LED、当电流处于纹波的低端时、光将根据 PWM 脉冲与纹波连接的时间(如拍频)而增加和减少。 减少这种情况的唯一方法是减少纹波、增加开关频率以在每个 PWM 脉冲上具有多个开关状态、或将 PWM 与 FSW 同步(该操作会发生变化、并且很难实现)。 增大电感值可能是最简单的方法。

    问题2)更大的电感器将会减少这种情况。 它的值可能大得多、大小可能是限制。

    问题3)续流二极管的 Vf 是分流时压降的最大部分。 增加该电阻会改变导通时间。 这似乎真的不应该有所帮助。 我注意到、当电阻器在那里时、PWM 脉冲会更宽。

    问题4)什么是输出电流? 示波器图片显示的是1A/div 和2A/div? 设置的最大关断时间是否正确?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢您的快速回答。

    客户和我将在星期一讨论、因此请等待 几天。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    客户和我 仍在讨论、但请将 其视为已解决。

    如有必要,我将另设一个员额。

     此致